Prysmian PRYSOLAR, a nova geração de cabos solares para CC em condições de tensão crescente e situações climáticas extremas

Categorias: Corporate 

O Prysmian Group apresenta a sua última inovação

31/05/2023 - 10:08 AM

  • As instalações fotovoltaicas de grande escala estão a crescer muito em tamanho e em potência, bem como em tensão de serviço, e as zonas geográficas onde se instalam estão cada vez mais expostas a situações climáticas extremas e imprevisíveis, como chuvas e inundações.

  • Prysmian PRYSOLAR é uma solução inovadora baseada na experiência e no know‑how do Prysmian Group há mais de 20 anos no desenho e na produção de cabos fotovoltaicos e idealizada para enfrentar os desafios mais imprevisíveis e suportar as condições climáticas reais a que as instalaçes fotovoltaicas estão submetidas, garantindo uma maior eficiência operativa dos ativos.

  • O Prysmian Group desenvolveu um ensaio, WET-I 1500 para certificar a resistência à água a longo prazo dos cabos Prysmian PRYSOLAR em corrente contínua.

 
O Prysmian Group lança Prysmian PRYSOLAR, uma solução de cabos solares inovadora, desenhada para resistir a qualquer condição climática.
 
O mundo necessita de uma maior eletrificação. Desbloquear o potencial massivo da energia solar fotovoltaica é fundamental para atingir os objetivos globais de descarbonização. Prevê‑se que a capacidade fotovoltaica mundial aumente até 19 000 GW e cubra mais de 50 % da demanda elétrica global em 2050.
As instalações fotovoltaicas a grande escala estão a crescer tanto em tamanho e em potência, bem como em tensão de serviço, e as zonas geográficas onde se instalam estão cada vez mais expostas a situações climáticas extraordinárias, extremas e imprevisíveis.
 
Por que são tão importantes os cabos fotovoltaicos?
 
Os cabos fotovoltaicos fazem parte do Balanço do Sistema (BoS) de uma instalação fotovoltaica e representam apenas 1 a 2 % do custo total da instalação. Contudo, sendo componentes críticos do sistema, uma falha provoca a interrupção da produção de energia.
As situações climáticas extremas, tais como chuvas intensas ou inundações, podem levar à deterioração dos cabos e, consequentemente, à sua falha, com consequências negativas para a capacidade de produção elétrica, a fiabilidade do fornecimento energético e o retorno do investimento.
 
Proporcionando um valor excecional à indústria solar fotovoltaica
 
Prysmian PRYSOLAR é uma solução inovadora baseada na experiência e no know‑how do Prysmian Group há mais de 20 anos no desenho e na produção de cabos fotovoltaicos e idealizada para enfrentar os desafios mais imprevisíveis e suportar as condições climáticas reais a que as instalações fotovoltaicas estão submetidas.

Desenhado para a interligação de diversos elementos em sistemas fotovoltaicos com uma tensão de até 1,8 kV em CC, o novo desenho proporciona uma resistência ótima à água a longo prazo e aos raios ultravioleta (UV) com uma vida térmica útil estimada de 30 anos, oferecendo uma solução excecional para a indústria solar fotovoltaica graças à sua alta fiabilidade, o que permite uma maior eficiência operativa dos ativos, maximizando o retorno do investimento.
 
Novo ensaio WET-I 1500
 
A indústria solar fotovoltaica é uma indústria muito dinâmica que avança mais rápido do que os padrões do mercado, que por sua vez não incluem ainda testes de longa duração em corrente contínua de resistência dos cabos à água.

Nem as condições de teste contempladas atualmente (AD7 s/ norma EN 50618 e IEC 62930) para os cabos fotovoltaicos, nem os testes utilizados por alguns fabricantes baseados em testes em corrente alternada (AD8) e para 750 V, permitem garantir prestações de resistência à água em corrente contínua às tensões a que as instalações fotovoltaicas funcionam atualmente (1500 V) e, portanto, não estão em condições de garantir a sua vida útil a longo prazo.
 
É por isso que, tendo em conta este vazio e respondendo às exigências a este respeito da indústria solar fotovoltaica, o Prysmian Group desenvolveu um ensaio específico que denominamos WET-I 1500 para certificar a resistência em água a longo prazo dos cabos em corrente contínua.