Eletrificação

Uma oferta abrangente e diversificada à indústria de eletricidade

As nossas soluções inovadoras em cabos cumprem as necessidades de diferentes aplicações de modo a alavancar as oportunidades proporcionadas pela eletrificação.

A eletrificação de utilizações finais de energia é um pilar chave da descarbonização e um dos principais esforços exigidos para alcançar os objetivos de zero emissões, definidos a nível mundial.

Sendo que se espera que a procura de energia global se mantenha estável nos próximos 30 anos, a quota de eletricidade da mistura energética total espera-se que duplique de 20% para 40% no mesmo período. Principalmente, devido à substituição de aplicações à base de combustíveis fósseis como, por exemplo, aquecimento a gás ou motores a combustão internos, por eletricidade, particularmente a partir de fontes renováveis, e devido à expansão crescente de aplicações à base de eletricidade como, por exemplo, centros de dados.

Quanto mais as aplicações de eletricidade crescem, mais forte é a procura por uma oferta de soluções de cabo especializadas e amplas de modo a cumprir as necessidades de diferentes aplicações e capturar as oportunidades oferecidas por esta megatendência que dá forma ao mercado.

Com a nossa nova estratégia de negócio Connect to Lead, temos como objetivo colmatar as oportunidades advindas das megatendências estruturais orientadoras do mercado de cabos, tornando-nos num fornecedor de soluções global, liderando a transição energética e transformação digital.

A eletrificação de utilizações finais de energia

A descarbonização do sistema energético assenta em grande medida na eletrificação.

Os cenários da Comissão Europeia mostram que até 2050 mais de três quartos da procura de energia final serão eletrificados.

Eletrificação significa substituir fontes de combustível fósseis por eletricidade gerada a partir de fontes de energias renováveis numa variedade de utilizações finais, incluindo processos de produção industrial, transporte e logística e aquecimento e arrefecimento de edifícios. A procura de eletricidade irá aumentar enquanto deixamos a utilização de combustíveis fósseis. As análises EC demonstram que a eletrificação à base de renováveis, complementada com a eletrificação indireta de setores difíceis de fechar, é a forma mais eficiente em termos energéticos e mais eficiente em termos de custos para cortar as emissões do setor energético para zero até 2050. A eletricidade irá cobrir, de forma direta, 57% das utilizações de energia finais enquanto fornecem outras 18% indiretamente, através de hidrogénio e seus derivados.

Connect to Lead em Eletrificação

De acordo com a nova Connect to Lead, a estratégia empresarial da Prysmian tem como objetivo colmatar as oportunidades advindas de megatendências estruturais que dão forma à indústria de cabos e se torna num fornecedor de soluções de cabo global. Em linha com esta missão, a unidade empresarial de Eletrificação:

 

  • Proporciona uma ampla oferta de cabos para apoiar o crescimento contínuo de aplicações elétricas em todos os segmentos da indústria numa escala global.
  • As ofertas de tecnologias de ponta e soluções sustentáveis à prova de futuro.
  • Continua a co-desenvolver soluções personalizadas às necessidades do cliente.

Dentro de Eletrificação


Construção e infraestruturas

Descubrir mais
especialidades

Especialidades

Descubrir mais
NOSSOS MERCADOS

Nossas soluções de cabos líderes mundiais

O mais amplo portefólio de produtos, serviços, tecnologias e know-how.