Cabos e-SenS, Soluções Prysmian para Parques Solares Fotovoltaicos

Nova gama de cabos e-SenS para parques solares fotovoltaicos, concebidos para reduzir a pegada de carbono

A sustentabilidade implicará ter a capacidade de responder às expectativas crescentes da sociedade e do mercado. Na Prysmian, queremos apoiar o desenvolvimento sustentável das centrais fotovoltaicas e maximizar a nossa contribuição para a sustentabilidade global.

 

As parques solares fotovoltaicos desempenham um papel crucial na luta contra as alterações climáticas, dado que oferecem uma fonte de energia limpa, sendo fundamental que o seu desenvolvimento seja sustentável e tenha o menor impacto ambiental possível. 
 

Graças à utilização de matérias-primas de origem reciclada e Bio-Atribuída, os nossos cabos e-SenS permitem uma redução significativa da pegada de carbono em comparação com os cabos convencionais, alinhando-se com os objetivos globais de descarbonização. 
 

Com a gama e-SenS, para além de promovermos o desenvolvimento de parques solares fotovoltaicos mais sustentáveis, também reafirmamos o nosso compromisso de liderar o caminho para uma transição energética que minimize o 
impacto ambiental e incentive o crescimento sustentável tanto para as pessoas como para o planeta. 
 

A nova geração de cabos e-SenS para centrais solares fotovoltaicas contribui para gerar mais do que apenas energia renovável, contribui para gerar energia sustentável. 

landing-esens-infografia.jpg

Al VOLTALENE® e-SenS CPRO (S)- Al XZ1 (S)

AL VOLTALENE e-SenS ALXZ1 PANEL.png

Concebido com tecnologia e-SenS, o novo AL VOLTALENE® e-SenS CPRO (S) é fabricado com conteúdo de alumínio reciclado e polietileno reciclado na sua bainha, o que permite reduzir as emissões de CO2 em 24%, o que equivale a 1818 kg de CO2 por km de cabo (secção 1x240 mm²).

 

Cabo de baixa tensão, livre de halogéneos, com elevada resistência mecânica (choque, abrasão, rasgamento e tração) para instalações subterrâneas, ao ar livre e expostas às intempéries. 

 

Transporta a energia em BT, tanto em corrente contínua como em alternada, nos parques fotovoltaicos. Para ligar inversores de string com transformadores ou caixas combinadoras (string combiner boxes) com inversores centralizados e estes com transformadores, dependendo da conceção da instalação. 

Foto-Ficha-Tecnica-Al-Voltalene-eSenS..png

Datasheet

prysmian.last_upload

Foto-DOP-Al-Voltalene-eSenS.png

DoP

prysmian.last_upload

Portada AENOR.png

Certificado AENOR

prysmian.last_upload

Prysmian PRYSOLAR® e-SenS - H1Z2Z2-K

landing_prysolar-e-sens-transparente.png

Concebido com tecnologia e-SenS, o novo Prysmian PRYSOLAR® e-SenS é fabricado com conteúdo de cobre reciclado e composto reticulado 100% livre de halogéneos com isolamento de polietileno Bio-Atribuído que permite a redução de 29% das emissões de CO2. Equivalente a 101 kg de CO2 por km de cabo (secção 1x4 mm²). 
 

Devido às suas propriedades especiais, o Prysmian PRYSOLAR® e-SenS é o cabo a instalar na área de captação solar. A utilizar no lado de corrente contínua entre módulos fotovoltaicos e caixas combinadoras (string combiner boxes) ou inversores de string em grandes parques solares fotovoltaicos.

 

Particularmente resistente à ação da água, o Prysmian PRYSOLAR® e-SenS passa no teste especial WET-I 1500 a 1800 V de tensão contínua, reproduzindo as condições de uma instalação fotovoltaica. 

foto-ficha-tecnica-prysmian-prysolar-e-SenS.png

Datasheet

prysmian.last_upload

Foto-Analisis-PRYSOLAR-eSenS.png

Análise Ambiental | DAP

prysmian.last_upload

Foto-TUV-Prysolar-e-SenS.png

TÜV

prysmian.last_upload

Foto-DOP-Prysolar-e-SenS.png

DoP

prysmian.last_upload

e-SenS contribui para a promoção de uma transição energética sustentável

A nova gama de cabos e-SenS para parques solares fotovoltaicos contribui para o desenvolvimento sustentável das centrais solares, em linha com os objetivos de desenvolvimento sustentável e os selos de excelência em sustentabilidade. 

 

Estamos empenhados em promover uma transição energética sustentável que se traduza no máximo benefício para a sociedade, gerando um retorno social, económico e ambiental direto, um compromisso com o planeta e com as gerações futuras. 

landing_e-sens-contribucion.png.jpg

   1. Utilização responsável de recursos e economia circular 

 

Os cabos e-SenS são fabricados com matérias-primas de origem reciclada e Bio-Atribuída, promovendo uma gestão mais responsável dos recursos naturais, reduzindo a produção de resíduos e adotando modelos circulares que reduzem o seu impacto em toda a cadeia de valor. 

 

   2. Redução da pegada de carbono. Informações verdadeiras e verificadas. 

 

Ao utilizar materiais reciclados e de origem Bio-Atribuída, bem como ao serem fabricados com energia elétrica 100% renovável, os cabos e-SenS contribuem para uma redução significativa das emissões de CO2 em comparação com os cabos convencionais. Os cálculos de poupança de emissões de CO2 foram realizados pela Anthesis Lavola, com base nos dados das DAP - Declarações Ambientais de Produto - dos cabos padrão, verificadas pela AENOR através do programa GlobalEPD. 

 

   3. Produção local km 0 

 

Os cabos e-SenS são fabricados localmente, o que não só reduz as emissões de gases com efeito de estufa associadas ao transporte, mas é também um motor económico e social para o nosso país, promovendo a criação de emprego e a utilização de recursos locais. 

 

   4. Sistema circular de retorno, reparação e reutilização de bobinas 

 

No seu forte compromisso com o ambiente, a Prysmian adotou um avançado sistema de gestão e reutilização de bobinas. O principal objetivo deste sistema é prevenir e reduzir o impacto ambiental destas embalagens ao longo do seu ciclo de vida. Além disso, todas as nossas bobinas são fabricadas com madeira sustentável certificada PEFC, o que garante um forte compromisso contra a desflorestação. 

A sustentabilidade no centro da estratégia da Prysmian

e-SenS nasce da nossa forma de ver a sustentabilidade. Cada decisão e medida que tomamos é orientada pelo nosso compromisso de conduzir o mercado para o desenvolvimento sustentável, o único caminho viável. Para a Prysmian, a sustentabilidade é mais do que uma abordagem de gestão empresarial, é uma obrigação que temos para com as gerações futuras.

 

Somos um ator global com um papel fundamental no processo de descarbonização, e fazemo-lo promovendo o crescimento sustentável para as pessoas e o planeta, colocando a sustentabilidade no centro de tudo o que pensamos e fazemos. 

A estratégia de sustentabilidade da Prysmian, “sustain, to lead”, resume a nossa estratégia de sustentabilidade, baseada em 4 pilares:

picto gobernanza.png

Para a Prysmian, a ética é um imperativo categórico. Sempre considerámos que não se pode construir uma empresa de sucesso sem uma base sólida de princípios éticos e morais. É por isso que trabalhamos todos os dias para garantir uma conduta responsável em toda a cadeia de valor.


Gerar ideias inovadoras para o desenvolvimento sustentável e adotar práticas comerciais justas, respeitando os direitos humanos: isto é o que a ética e a integridade empresarial significam para nós. A centralidade da sustentabilidade na nossa estratégia está também patente na definição de uma governação que lidera todas as iniciativas do grupo, de forma estruturada e rigorosa, garantindo a transparência, a responsabilização e o alinhamento para a concretização dos objetivos ESG. 

picto ambiental.png

Queremos ser uma referência mundial em sustentabilidade. E queremos sê-lo todos os dias com ações e atos concretos. Esforçamo-nos por ser o ator tecnológico de referência na transição para as baixas emissões de carbono. Os nossos investimentos visam melhorar cada vez mais a sustentabilidade ao longo de toda a nossa cadeia de valor, para acelerar o desenvolvimento de tecnologias, ativos e serviços avançados. Estamos empenhados no desenvolvimento de redes elétricas mais ecológicas e inteligentes, conscientes de que pensar verde também significa pensar na digitalização. Porque só será possível criar uma economia sustentável se esta for acompanhada de novas tecnologias e de um sistema eficaz defluxos de informação. 

 

 

picto innovacion.png

Através da sustentabilidade e da inovação, a Prysmian está fortemente empenhada em encontrar novas soluções, materiais e processos que tragam benefícios. De facto, ser um facilitador da transição energética e da digitalização significa ter a capacidade de inovar constantemente. A inovação é o motor que define e sustenta todas as ambições sociais e ambientais do Grupo. 

A inovação e a sustentabilidade estão indissociavelmente ligadas, o que exige que a Prysmian adote uma abordagem holística e integrada: os esforços de inovação reforçam o compromisso de alcançar os objetivos estabelecidos a longo prazo. A sustentabilidade está agora integrada na criação de valor para os clientes, tornando-a tangível e visível, através do desenvolvimento de soluções ecológicas e inovadoras.

picto social.png

As pessoas, o capital humano da Prysmian. A Prysmian investiu sempre no seu capital humano e nas comunidades locais em que atua. Isto porque, para nós, estar ligado e difundir a cultura da sustentabilidade significa crescimento. As pessoas estão no centro da nossa atividade. Estamos empenhados em implementar políticas a favor dos colaboradores, reconhecendo o mérito, promovendo os valores da diversidade e da inclusão, assegurando o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal e beneficiando as comunidades sociais em que estamos inseridos.