e-sens_cap_1600x480px_PT

A Prysmian apresenta o e-SenS: a nova geração de cabos para a era Net Zero

Categorias: Corporate 

Com o e-SenS, a Prysmian torna-se o primeiro fabricante a lançar uma gama de cabos que reduz significativamente as emissões de CO2, reafirmando a sua liderança em inovação tecnológica e o seu compromisso com a sustentabilidade e o planeta. 

04/06/2025 - 08:00 AM

A Prysmian, líder mundial no fabrico de cabos e sistemas de energia e telecomunicações, lança o e-SenS, uma geração inovadora de cabos com designs mais sustentáveis, assinalando um marco na transição para um futuro sem carbono. Com o desenvolvimento do e-SenS, a empresa cumpre o objetivo de ajudar os seus clientes a reduzir as emissões de CO2 e a minimizar o impacto ambiental dos seus projetos, ao mesmo tempo que contribui de forma tangível para o esforço global de atingir os objetivos de Net Zero. 

“O compromisso com a sustentabilidade é o compromisso com a Net Zero. Para o alcançar, a Prysmian coloca a inovação ao serviço da Sustentabilidade, criando cabos com uma pegada de carbono reduzida. É a nossa geração e-SenS, que inclui materiais reciclados e de origem bio-atribuída, reduzindo o seu impacto em toda a cadeia de valor”, refere Carmen Nebot, Spain Environment Specialist.

O e-SenS distingue-se pela utilização de matérias-primas recicladas e de origem bio-atribuída, bem como pelo fabrico local com energia 100% renovável, adotando uma abordagem circular que melhora significativamente o impacto ambiental líquido dos cabos. Desta forma, a Prysmian posiciona-se na vanguarda do mercado, oferecendo uma gama de cabos que não só está em conformidade com as normas mais rigorosas, como também lidera o caminho para a redução da pegada de carbono.

De acordo com a sua estratégia global baseada na inovação e na sustentabilidade, as equipas de I&D da empresa trabalharam em todas as fases do desenvolvimento do e-SenS para garantir que estes cabos não só cumprem os mais elevados padrões de eficiência e desempenho, como também minimizam o seu impacto ambiental, desde a escolha dos materiais até aos processos de fabrico.

A utilização de polietileno reciclado ou bio-atribuído, bem como de metais reciclados, como cobre e alumínio, reduz significativamente a procura por novas matérias-primas e o consumo de energia durante a produção. Em comparação com a energia necessária para a extração das matérias-primas na sua origem, consegue-se uma redução do consumo de energia de até 85% no caso do cobre e de 95% no caso do alumínio.

  • Novos compostos com PE reciclado

A utilização de polietileno reciclado nas bainhas dos cabos e-SenS reduz a produção de resíduos, promove uma gestão mais responsável dos recursos naturais e utiliza menos energia do que a produção de polietileno virgem. Desta forma, reduz as emissões de gases com efeito de estufa e a pegada de carbono.

Neste vídeo, os nossos especialistas Sergi Gutierrez, Spain R&D Compounds & Materials Engineering Manager, e Erwin Opazo, South Europe R&D BW&LV and Specials Product Development Engineer, dão-nos a conhecer os novos compostos.

  • Novos compostos com PE bio-atribuído

Nos novos isolamentos dos cabos e-SenS, utilizam-se polietilenos bio-atribuídos a partir de matérias-primas de origem biológica, certificados de origem ISCC Plus, utilizando uma abordagem de Mass Balance, reduzindo a dependência de matérias-primas fósseis e contribuindo para a redução dos gases com efeito de estufa. Assim explica a nossa especialista, Neus Generó, South Europe R&D BW&LV Product Development Sr. Manager.

  • Cabos e-SenS com condutores de cobre e alumínio reciclado

Os novos cabos e-SenS com cobre e alumínio reciclados são um exemplo do modelo circular da Prysmian, em que os materiais são continuamente reutilizados, reduzindo a necessidade de matérias-primas de primeira utilização, cada vez mais escassas, e minimizando os resíduos.

A capacidade destes metais de serem reciclados indefinidamente e sem perderem as suas qualidades faz com que sejam um benefício fundamental para a sustentabilidade, preservando os recursos naturais e reduzindo o seu impacto ambiental durante a produção. Em comparação com o custo de extração, é necessária até 85% menos energia no caso do cobre reciclado e até 95% menos energia no caso do alumínio, reduzindo drasticamente a pegada de carbono, assinala a especialista Clara Mezquita, Vilanova Process Engineering Manager. 

 

Com o e-SenS, a Prysmian torna-se o primeiro fabricante a lançar uma gama de cabos que reduz significativamente as emissões de CO2, reafirmando a sua liderança em inovação tecnológica e o seu compromisso com a sustentabilidade e o planeta.

 

A nova geração de cabos conta com o novo rótulo verde global E Path que identifica todos os produtos da Prysmian que respeitam os parâmetros de sustentabilidade estabelecidos em seis critérios de avaliação mensuráveis, reconhecidos internacionalmente e verificados por terceiros. Estes critérios incluem o cálculo da pegada de carbono e das emissões de gases com efeito de estufa no seu fabrico, a ausência de componentes perigosos para as pessoas e para o ambiente, a reciclabilidade e a circularidade dos componentes dos cabos, a utilização de materiais reciclados como matéria-prima, os benefícios ambientais e a eficiência da transmissão de energia, refletindo assim o compromisso da Prysmian de produção responsável e um futuro mais limpo.

 

https://pt.prysmian.com/e-sens