banner 1.jpg

Prysmian apresenta ao mercado português a primeira gama de produtos e-SenS para parques solares fotovoltaicos

Categorias: Corporate 

Com a apresentação da nova linha de soluções e-SenS para parques solares fotovoltaicos, a Prysmian continua a consolidar a sua posição de líder no setor, oferecendo produtos que satisfazem as expetativas de desempenho e respondem às crescentes exigências de sustentabilidade e responsabilidade ambiental.

09/09/2025 - 08:03 AM

A Prysmian, líder mundial no fabrico de cabos e soluções para o transporte de energia e telecomunicações, apresenta ao mercado nacional a sua inovadora gama de soluções e‑SenS para centrais solares fotovoltaicas. Este lançamento inclui os primeiros produtos da tecnologia e-SenS, que não só otimizam o desempenho das parques solares, como também contribuem diretamente para a redução global das emissões de CO2.

As primeiras soluções de produtos da Prysmian com tecnologia e-SenS para parques solares fotovoltaicas são compostas pelos cabos PRYSOLAR e-SenS | H1Z2Z2-K e Al VOLTALENE e-SenS CPRO (S) | Al XZ1 (S). Estes cabos foram concebidos com inovações de ponta, com o objetivo de reduzir o impacto ambiental.

 

Prysmian reafirma o seu compromisso com a transição energética

O líder mundial em inovação criou esta nova geração de cabos e-SenS com pegada de carbono reduzida através da integração de matérias-primas recicladas e bio-atribuídas, reafirmando assim o seu compromisso com a transição energética.

Uma das novidades passa pela incorporação de cobre e alumínio reciclados, reduzindo a necessidade de matérias-primas de primeira utilização, cada vez mais escassas, encurtando ao mínimo a produção de resíduos.

A capacidade de estes metais serem reciclados indefinidamente sem perderem as suas propriedades essenciais torna-os recursos fundamentais para a sustentabilidade, ajudando a preservar os recursos naturais e a diminuir o seu impacto ambiental. Em comparação com o custo de extração, o cobre reciclado requer até 85% menos de energia, 95% menos no caso do alumínio, o que restringe significativamente a pegada de carbono.

O uso de polietileno reciclado é outro exemplo do modelo circular da Prysmian. Esta opção possibilita limitar a geração de resíduos ao incorporar materiais recuperados, promovendo uma gestão mais sustentável dos recursos naturais. Além disso, significa um menor consumo de energia em comparação com a produção de polietileno virgem, o que, por sua vez, reduz as emissões de gases com efeito de estufa e a pegada de carbono do produto.

De igual forma, a agregação de polietilenos bio-atribuídos nos novos isolamentos dos cabos e-SenS, a partir de matérias-primas de origem biológica, certificadas com o selo ISCC Plus de origem e utilizando uma abordagem de Mass Balance, limita a dependência de matérias-primas fósseis e ajuda na redução dos gases com efeito de estufa.

 

Nova geração de cabos e-SenS reduz impacto ambiental

A gama de soluções e‑SenS da Prysmian para centrais solares fotovoltaicas distingue-se pela inovação.​​​​

Os cabos PRYSOLAR e-SenS são melhorados graças à utilização de cobre reciclado e polietileno bio-atribuído. Permitem reduzir as emissões de CO2 em 29%, o que equivale a 101 kg de CO2 por quilómetro de cabo (secção transversal de 1x4 mm²).

Devido às suas propriedades especiais, são instalados na área de captação solar, ligando as cadeias fotovoltaicas (strings) aos inversores de cadeia ou às caixas combinadoras em grandes centrais fotovoltaicas.

Estes cabos, particularmente resistentes à ação da água, passam no teste especial WET-I 1500 a 1800 V de tensão contínua, que reproduz as condições de uma instalação fotovoltaica. Foram concebidos para suportar condições climatéricas extremas, garantindo uma vida útil estimada de mais de 30 anos.

Também os Al VOLTALENE e-SenS CPRO (S) são as versões e-SenS aperfeiçoadas do cabo de alumínio para baixa tensão tipo Al XZ1 (S). Fabricados com alumínio e polietileno reciclado permitem reduzir as emissões de CO2 em 24%, o que equivale a 1818 kg de CO2 por quilómetro de cabo (na secção 1x240 mm²).

Estes cabos foram especialmente concebidos para ligar os módulos fotovoltaicos aos inversores, ou os módulos fotovoltaicos às caixas de string combiner boxes. Além disso, os novos cabos de alumínio têm excelentes propriedades mecânicas.

 

Esta nova linha de cabos e-SenS para parques solares fotovoltaicos da Prysmian apresenta-se, naturalmente, como uma solução que otimiza o desempenho das parques solares. Cria igualmente um impacto positivo no ambiente e na sociedade, garantindo assim um futuro mais sustentável para as novas gerações.

 

e-SenS | Parques Solares Fotovoltaicos