Visita-alunos- Fabrica-Prysmian-Luanda

Visita de alunos à Fábrica da Prysmian em Luanda: um encontro com o futuro

Categorias:

28/01/2025 - 09:13 AM

Em novembro de 2024, a fábrica da Prysmian em Luanda abriu as suas portas a 24 alunos da Escola Angola e Cuba, localizada no bairro do Cazenga. Esta iniciativa teve como objetivo reforçar a integração da fábrica com a comunidade local e despertar a curiosidade dos jovens para o mundo industrial.

Cazenga: Um Bairro com História e Futuro

O Cazenga, um bairro que se desenvolveu durante a guerra civil com a chegada à cidade de pessoas oriundas dos arredores, tem uma área de cerca de 50 km² e alberga cerca de 3 milhões de habitantes. Situado a apenas 10 km do centro de Luanda, o Cazenga acolhe a maioria dos trabalhadores da fábrica da Prysmian, Condel, instituição de referência na zona desde 1957.

Escola Angola e Cuba: Forjar o Futuro

A Escola de Angola e Cuba, fundada após a independência de Angola através da cooperação com Cuba, dá formação a mais de 3000 alunos da 7ª, 8ª e 9ª classes. A escola desempenha um papel crucial na educação dos jovens do Cazenga, muitos dos quais têm familiares a trabalhar na Prysmian.

Visita de Estudiantes a la Fábrica Prysmian de Luanda: Un Encuentro con el Futuro - YouTube

A visita

A visita à fábrica tinha vários objectivos fundamentais. Em primeiro lugar, procurou integrar a fábrica com a população local, abrindo as portas da Prysmian aos jovens do Cazenga para satisfazer a sua curiosidade e mostrar-lhes o funcionamento interno da fábrica. Além disso, o objetivo era realçar a importância da fábrica na comunidade, uma instituição em que várias gerações trabalham desde 1957. Por último, o objetivo era reforçar os laços familiares e comunitários, uma vez que alguns dos alunos têm familiares a trabalhar na unidade de produção.

Um dia para recordar

Durante a visita, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer os processos industriais e a tecnologia utilizada na Prysmian. Também puderam interagir com os funcionários e conhecer as várias oportunidades oferecidas pelo sector industrial.

Foi uma experiência muito enriquecedora para todos. Esperamos repeti-la novamente.